This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] -

Guru**** 2504555 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR50431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/933048/-

主题中讨论的其他器件:MSP430FR50431

我们希望建立一个具有超声波水表和空气流量计的学术实验室。 为了给学生进行实验并鼓励研究、我们希望购买一些 TI 工具、然后在实验室中完成其余工作。 PL 指导我们制定总体计划。 谢谢

Asok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6418380:

    遗憾的是、您的请求略超出此论坛的范围。 我们确实为超声波设计提供了一些很好的资源(我在下面链接到了这些资源)、您可以将这些资源用作可能的实验和研究的起点、但我们无法在此概述研究项目的计划。 您也可以在 该论坛中咨询我们的 MSP430专家、因为他们支持针对此类应用的 MSP430FR50431、并且可能能够提供其他指导。

    适用于燃气流量测量的超声波传感子系统参考设计

    超声波感应燃气流量

    燃气表流量解决方案快速入门指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carolus Andrews:

    非常感谢您的友好回答、尽管我的问题不在本论坛的范围内。

    您提供的链接将为我们提供一个良好的起点、在此基础上、我们可以稍后与您的 MSP430专家联系。

    此致、

    Asok

    ------------------------

    Carolus Andrews 写道:

    尊敬的用户6418380:

    遗憾的是、您的请求略超出此论坛的范围。 我们确实为超声波设计提供了一些很好的资源(我在下面链接到了这些资源)、您可以将这些资源用作可能的实验和研究的起点、但我们无法在此概述研究项目的计划。 您也可以在 该论坛中咨询我们的 MSP430专家、因为他们支持针对此类应用的 MSP430FR50431、并且可能能够提供其他指导。