This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:在倍频器模式下以7100 MHz 以上的频率工作时锁定报警。

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/932807/lmx2592-lock-alarm-when-working-over-7100-mhz-in-doubler-mode

器件型号:LMX2592

大家好、

我们希望通过 LMX2592RHAT 请求客户情况帮助。

客户在28个具有 LMX2592RHAT IC 的电路板中有2个电路板在其 PCB 中无法正常工作。 通过简单地更换 IC、问题就可以解决。

IC 在发出高于7100 MHz 的频率命令时显示锁定错误。  
使用频谱分析仪可以看到、信号似乎已锁定、只有 MUX 引脚被拉至100MHz 以上的低电平。

它们在某些频率下有信号锁定、14760/2、但在14684/2 MHz 时没有锁定。

以下是客户的其他谈话内容:
"我继续进行测试、发现可疑 IC 的行为令人奇怪。 始终锁定在7100以下、并在 上方间歇性锁定。 我注意到、当我运行它时、它会产生错误。 当我让它运行一段时间时、它将开始间歇性锁定。 如果我打开风扇(加热)、它将可靠锁定。  请注意、我在发送器 LO 的同一电路中具有相同的 IC、并且在相同的条件和命令频率下运行正常。

但是、当我用新 IC 替换它时、在任何情况下都是良好的。 如果您想检查、我已经保存了这个 IC。  
另一个注意事项是、此 IC 对于此类行为而言成本较高、我通过2个 IC 来使其正常工作。
有什么建议吗?"

以下是供您参考的客户原理图:

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnathan、

    谢谢、请提供要调试的寄存器设置。

    BTW、参考时钟频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基准频率为100MHz。  

    寄存器内容为:

    寄存器
    0 0x221C
    1 0x0808
    2. 0x0500
    3. 0x0000
    4. 0x1943
    5. 0x0000
    6. 0x0000
    7. 0x28B2
    8. 0x1084
    9. 0x0302
    10. 0x10D8
    11. 0x0018
    12. 0x7001
    13. 0x4000
    14. 0x0BDF
    15. 0x0000
    16. 0x0000
    17. 0x0000
    18 0x0000
    19. 0x0965
    20. 0x012C
    21. 0x0000
    22. 0x2300
    23 0x8842
    24 0x0509
    25 0x0000
    26 0x0000
    27. 0x0000
    28. 0x2924
    29. 0x0084
    30 0x0035
    31. 0x0401
    32 0x210A
    33. 0x2A0A
    34 0xC3EA
    35. 0x021F
    36. 0x0011
    37. 0x5000
    38. 0x0024
    39. 0x8204
    40 0x0000
    41. 0x0032
    42. 0x0000
    43. 0x0000
    44. 0x0000
    45. 0x000D
    46. 0x1EA3
    47. 0x08CF
    48 0x03FC
    49 0x0000
    50 0x0000
    51. 0x0000
    52. 0x0000
    53. 0x0000
    54 0x0000
    55 0x0000
    56. 0x0000
    57. 0x0000
    58. 0x0000
    59. 0x0000
    60 0x0000
    61. 0x0001
    62. 0x0000
    63. 0x0000
    64 0x00AF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnathan、

    请尝试将 R14设置为0x0E 0FFC。 我们不建议将 R14[1:0]设置为0x1或0x3。