This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:PLLatinumSim、杂散电平估算

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/933254/lmx2572-pllatinumsim-spurious-level-estimation

器件型号:LMX2572
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

PLLatinumSim 的杂散估算函数非常有用、因为它甚至可以计算 PFD_VCOXTalk 的电平、PFD_VCOXTalk 是芯片内部的一个因子。

但是、我只有一个请求。
在 LMX2572、LMX2594等中、使用"SYNC"函数时、N_Divider 的 Fnum 和 Fden 值不会成为反映所包含通道分频的值。

是否可以将其添加到下一个修订版中?

 您能否告诉我、在当前版本中、是否有方法估算同步启用时的杂散电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    PLL SIM 不支持 LMX2594中的 IncludedDivide、但不支持 LMX2572、我允许开发人员将其尽快添加回 LMX2572。

    感谢您提出这个问题。