This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:ESD 信息

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/933015/ne555-esd-info

器件型号:NE555

你(们)好

客户使用 NE555DR 并询问 ESD 级别参数、我在 TI.com 上找不到此类信息、您能提供帮助吗?

此致

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    NE555的 ESD 额定值为:

    ESD - HBM 500V
    ESD - CDM 1500V

    最棒的

    Katlynne Jones