This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:需要 LMX2592RHAT 合成器的设计审查支持

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/933073/lmx2592-need-the-design-review-support-for-the-lmx2592rhat-synthesizer

器件型号:LMX2592

大家好、我们在 其中一个设计中使用 LMX2592RHAT 部件、该设计处于审查阶段、因此我们希望查看设计。  

如果有任何意见、是否有人可以查看设计和反馈?  

附加 LMX2592RHAT 设计原理图。  e2e.ti.com/.../B100_5F00_0.94V_5F00_For_5F00_Review_5F00_TI_5F00_LMX2592RHAT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chehthan、

    我假设您不使用 RFoutB、您可以对这些引脚进行 NC 处理。

    其他看起来不错。