This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:10MHz 参考时钟、输出100MHz 和200MHz 参考时钟

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/929548/lmk04828bevm-10mhz-reference-clock-and-output-100mhz-and-200-mhz-reference-clocks

器件型号:LMK04828BEVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

大家好、我一直在使用 TICS Pro 工具对 LMK04828评估板进行编程、以获取来自 CLKout0_1_PD 和 CLKout2_3_PD 的10MHz 参考时钟和输出100MHz 和200MHz 输出。 但我无法获得这些输出。 我是否需要进行一些特定设置才能实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoaib、您好!

    您能否提供您正在使用的 TICS Pro 文件? 我们可以查看是否需要任何其他更改。

    您计划如何设置 PLL?

    • 输入频率= 10MHz
    • 使用的 PLL1 =?
    • PLL1 VCXO 频率=?
    • PLL2 OSCin 频率=?
    • PLL2 VCO 频率=?
    • 输出频率= 100MHz、200MHz

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

    是使用 PLL1、PLL1 VCXO 为10MHz、OSCin 为10MHz、PLL2 VCO 为3000MHz。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shoaib、

    下面是一个 TICS Pro 配置文件示例。

    e2e.ti.com/.../e2e_5F00_4828.tcs

    请注意、如果您使用的是 EVM、则必须将板载 VCXO 更改为10MHz VCXO。

    此外、对 PLL1使用方波10MHz 时钟、正弦波10MHz 时钟的压摆率对于 PLL1来说太差、无法跟踪和锁定。