This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:LMX2572LP 最大频率跳转间隔和校准时序规格

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/932337/lmx2572lp-lmx2572lp-maximum-frequency-jump-interval-and-calibration-timing-specs

器件型号:LMX2572LP
主题中讨论的其他器件: LMX2572

您好!

正在考虑将 LMX2572LP 用于 ISM 应用的通信系统中的 PLL。

最近对为 LMX2572LP 建议的系统进行的研究强调了我们需要建立最大频率跳跃和绝对最大延迟来实现这一目标的要求。

在数据表的第11页上、对于低-高和高-低跳转、指定的校准时序的最大典型值大约为60us (数据表中的图15)、而对于图16、最大典型值大约为100us。 如果这些是典型值,我在哪里可以找到这些参数在整个温度范围内的绝对最大值?? 我需要知道这个时间限制在什么范围内。

同样、我们想知道完成从可能的最低频率跳转到可能的最高频率(反之亦然、以最长的频率为准)的最大延迟是多少。 这不一定是最低到最高频率、但只需设置一些上限、即从一个频率跳转到另一个频率的最大延迟、并具有稳定的频率稳定。 例如、在 FHSS 系统中、这是一个需要了解和考虑的重要因素、并具有已知的上限。 数据表中是否有任何与 VCO 校准时间类似的图形或最大限制?

提前感谢您的参与、

m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    合成器的总频率开关时间等于(1)寄存器编程时间+(2) VCO 校准时间+(3) PLL 模拟锁定时间。 因此、我们只能在数据表中的特定配置下输入典型值。

    在无辅助的情况下、VCO 校准时间约为100µs μ s、但这也取决于状态机时钟。 我们可以通过全辅助功能显著缩短校准时间。 请阅读以下有关校准的应用手册。

    另请使用 PLL SIM 设计环路滤波器并估算锁定时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    是的、该应用手册很有用、即使它本身没有提到 LMX2572。 我认为它属于同一个合成器系列... 由于 SPI 时钟> 5MHz、因此 SPI 延迟通常应最小。 我将查看环路滤波器的 PLL SIM。

    关于环路滤波器,其最终设计是否涵盖从860-870 MHz 频带跳到1720-1740 MHz 频带的频率范围? 我必须动态设置两个 LO 频率、其中一个为 FC±IF、Fcarrier±IF 用于接收、然后为传输设置2xFC (由于我们采用的不同 Tx 和 Rx 芯片组的分压器限制)。

    单环路滤波器设计是否足以覆盖大约八倍频程的整个频率范围(如果在本例中小于50MHz)?

     

    此外、寄存器 R0有一个名为 OUT_MUTE 的位、用于将两个 LMX2572LP 缓冲器静音。 我没有看到任何其他方法可以独立使缓冲器静音。 寄存器 R44允许2位独立为射频输出加电/断电。 这是否可用于立即和独立地将射频输出"静音",或加电会引入延迟,用作 A 和 B 的独立"静音"? 实际上,除了  OUT_MUTE 在激活时消耗相对较多的功率,但“更快”之外,“MUTE”功能与独立的加电-断电输出功能之间的区别是什么?

    此致、

    m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    电路板中只能有一个环路滤波器、因为 VCO 增益在 VCO 内核之间会有所不同(请参阅数据表表134)、因此在芯片的整个频率范围内环路带宽会稍有不同。 只要环路滤波器具有足够的相位裕度、它就适用于所有频率。  

    当 OUT_MUTE = 1时、输出缓冲器将在 VCO 校准期间自动静音、校准后、输出将取消静音。

    R44用于手动关闭输出缓冲器。 数据表第8.1.5.2节提供了缓冲器的开/关响应时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    好的、那么 R44可以满足我们的需求、加电响应时间小于20us、这对于我们的应用来说是可以的。

    感谢您的澄清。

    此致、M