This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:CLKIN2基准输入不可用

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/932051/lmk04832-clkin2-reference-input-unusable

器件型号:LMK04832

您好!

我的设计在双环路配置中使用 LMK04832。 我将 CLKIN2用于 PLL1的10MHz LVDS 基准。 在此设置中、PLL1不会锁定。

我尝试在 LMK04832EVM 上重复此设置、但 PLL1只会锁定时钟输入0和1、但不会锁定 CLKIN2 (它已启用、MOS/双极、输出处于断电状态)。

是否有特殊的寄存器序列可用于此输入?  

我在 LMK04828EVB 上重复了测试、但结果相同。

此外、当我尝试在两个组件上看到 PLL1_R、PLL1_R/2、PLL1_R/4时、我会看到一个看起来像相位检测器输出而不是分频基准的东西。

谢谢

Itamar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itamar 您好!

    在 EVM 上、您是否为输入重新配置了 OSCout/CLKin2?  默认情况下、它具有240欧姆的发射极电阻器、用于将输入接地。  理想情况下、您还可以为差分输入放置一个100欧姆差分电阻器。  如果使用单端输入、则需要通过在 R33放置一个电容器来阻断 R31上接地的50 Ω 电阻器的直流电阻。  通常、C65/C66会提供直流块。

    除了禁用/关闭 OSCout 并选择 CLKin2作为输入外、没有特殊的序列。  您是否使用手动模式?

    如果仍有问题、能否发布保存的。 TCS 文件?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我已经用电容器替换了由 clkin2输入端的串行跳线电阻器、现在它工作正常。

    感谢你的帮助

    Itamar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。  很高兴大家都在为您服务。  如果您有任何其他问题、请继续并开始新的主题。

    73、
    Timothy