This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:lmx2594输出

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/932112/lmx2594-output-of-lmx2594

器件型号:LMX2594

大家好、

   电路板上的 lmx2594输出高于7.5G、这意味着 VCO 输出直接输出。即使只有一个通道输出、我也已经设置 outa_mux 和 outb_mux=VCO。但输出谐波、除了第二和第三谐波之外、 还有一半的输出频率。 当 mux=VCO 时、第9页的数据表第6.5部分也没有提到这种杂散、这是否意味着此时没有这种杂散?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您是否设置了 R31[14]= 0?

    您能否根据您的配置设置 TICS Pro、保存文件、然后发送到此处供我们查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

       是的、我设置 R31[14]=0。我的配置在这里

    e2e.ti.com/.../11288.16M.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否尝试:

    (1)编程和 PLL 锁定后、写入 R2[10]= 0

    (2)设置 R46[1:0]= 0x2 (设置 OUTB_MUX = SysRef)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

     正如您刚才所说、我已经尝试过、它们不起作用。但是、当我设置 R46[1:0]= 0x1 (OUTB_MUX=VCO)时、半频输出 会得到改善。

    那么、问题是、这里的设置为什么会影响输出?   我的配置还有其他问题吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    在您的寄存器设置中、您已经将 R46[1:0]设置为0x1 (lmx2592wr 2、4、6、0x07FD)、这是建议的设置、因为它与 RFoutA 匹配。

    如果您将该寄存器设为0x0 (通道分频器)、则得到1/2 VCO 频率信号并不奇怪、因为分频器虽然已关闭 RFoutB 缓冲器、但不会关闭。