This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:为什么复位引脚上的下降沿信号不会使输出变为低电平?

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/932445/lm555-why-falling-edge-signal-on-reset-pin-does-not-make-output-low

器件型号:LM555

您好!

I 将2个下降沿信号馈送到引脚2 (触发)和引脚4 (RESET)。 每当引脚2上有下降沿信号时、我希望输出高电平; 每当引脚4上有下降沿信号时、我希望输出低电平。  

引脚6和7悬空。  

这是我得到的结果。  

黄色是触发引脚。 蓝色是复位引脚。 紫色是输出引脚。  

 为什么 RESET 引脚上的下降沿信号不会使输出变为低电平?

此致、  

小明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。  

    RESET 引脚上的电压应变为0以触发复位。 即使 剩余1伏电压、它也不会工作。  

    希望这能帮助他人。  

    小明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Xiaoming、

    感谢您发布您的解决方案。 如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    根据数据表、在25°C 时、任何低于0.4V 的值都将触发复位。 该值随温度而变化、因此将复位一直拉至0V 是保证复位条件的最安全选项。 高于1V 的值将释放复位。  

    最棒的

    Katlynne Jones