This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:DRV OUT 将保持有效

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/931866/tpl5110-drv-out-to-be-maintained-active

器件型号:TPL5110

尊敬的 e2e 支持:

如果我对 TPL5110的理解是正确的、DRV 输出在最大"提示50ms"期间保持有效。

是否有解决方案可保持此输出始终处于活动状态?

我需要在外部事件和我们必须驱动的继电器之间添加延迟:

External event --> delay set between 0 and 2s -->驱动继电器,直到我们决定取消重置功能。

您是否看到使用我们的 TPL5xxx 或任何其他解决方案实现此目的的任何技巧?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一位客户最近在论坛上发布了类似的查询。 您对这种方法有何看法?:

    https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/921169

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    正确。 这是一种应用。

    您能否解释一下 DRV 上的 RC 如何锁存此输出?

    DRV 是推挽式、对吧?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、DRV 是推挽式。 RC 不会影响 DRV 引脚上的信号、但在 RC 输出端、您可能会看到50ms 脉冲主要被滤除。

    需要注意的一点是、TPL5110的时间间隔只能在加电时设置、不能动态更改。 是否每次都需要更改时间间隔?

    也许您可以在一次性模式下使用 TPL5110。 使用 M_DRV 请求 DRV 输出、如图12所示(使用外部事件控制 M_DRV)

    此致、
    通道