This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:DAC 警报

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/931521/lmk04826-dac-alarms

器件型号:LMK04826

你好

在我们的定制板中、每个 LMK 连接2个 LMK (lmk04826B)和3个 DAC (DAC38J84)。
我们将 LMK 配置为零延迟模式。

问题:
我们最初尝试同步 LMK1的3个 DAC、但正在进行同步。
然后我们尝试同步3个 LMK2 DAC,我们可以实现同步。
所有6个 DAC 进行同步

1) 1) JESD 并非针对所有 DAC (随机)锁定。

2) 2)我们在 DAC 上收到警报。

注意:lmk1输出之一(100MHz)作为 lmk2输入进行馈送。

请帮帮我。

我要附加配置文件 e2e.ti.com/.../LMK1_5F00_HI_5F00_SPEED_5F00_0_5F00_delay.txte2e.ti.com/.../LMK2_5F00_HI_5F00_SPEED_5F00_0_5F00_delay.txt

e2e.ti.com/.../930151

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们将进行检查、稍后再与您讨论。 敬请期待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您将100MHz 用作第二个 LMK 的输入、并运行0延迟模式、那么我希望您实际上不是处于相对于 SYSREF 时钟的0延迟模式、这会导致您的问题。

    请参阅多同步应用手册中有关0延迟的部分。  

    或者、您可以按照以下文章中所述设置系统:

    它们的关键是使用重新计时的 SYSREF 模式将 SYSREF 从第一个器件重新计时到第二个器件。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的反馈。