This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:EVM 的 MSP430代码

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1EVM, CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/932438/cdce6214-q1-msp430-code-for-evm

器件型号:CDCE6214-Q1

计时团队、

我们能否在 CDCE6214-Q1EVM 上共享 MSP430的示例代码?

MSP430是否在启动时加载具有初始配置的 CDCE6214-Q1、或者它是否取决于 PC 上 GUI 软件通过 USB 提供的配置?  

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我们使用 Ticspro 来对器件进行编程、板载 MSP430只是为 I2C 通信形成一个桥接器。 可从以下位置下载 Ticspro: https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW

    器件寄存器可通过 I2C 进行配置、配置可存储在内部 EEPROM 中、从而允许在加电时自动加载寄存器。

    此致、
    Hao