This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00308:用于 CMOS 控制输入的内部下拉电阻器

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/932240/lmk00308-internal-pull-down-resistor-for-cmos-control-input

器件型号:LMK00308

您好!

 

CMOS 控制输入引脚的内部下拉电阻器的欧姆值是多少?
请告诉我典型值和+/-在 PVT 变化下有多大变化。

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

                  感谢您提出问题。 对于 CMOS 控制输入上的下拉电阻器的值、数据表似乎不太清楚。 我将在内部询问该值和 PVT 变化。 这需要几天时间、并要求您在平均时间内保持耐心。 根据 IIH 规格、我猜电阻值至少为100k 欧姆、最大值为50uA (VDD 为3.465V、在最坏情况下、这将提供大约70k 欧姆、如果加上大约40%的 PVT 变化、则很容易大于100k 欧姆。 在任何情况下、我都会确认确切的值和变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴达里什

     

    感谢您的回答。

    我期待收到准确的值和变化。

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

              我很快就能从同事那里获得信息、我猜下拉电阻器确实是100k 欧姆、PVT 变化约为+/- 30%。

    如果您需要进一步说明、请告诉我。