请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832 提供案例详细信息或评论:请讲解如何在引脚选择模式下设置 CLKIN。
我可以理解设置 CLKIN_SEL_AUTO_EN = 0和 CLKIN_SEL_PIN_EN = 1的过程、但是
我不知道另一种设置方法。
如果要选择 CLKin2、请告诉我您需要哪些其他设置。
(同样适用于 CLKin0和 CLKin1)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
提供案例详细信息或评论:请讲解如何在引脚选择模式下设置 CLKIN。
我可以理解设置 CLKIN_SEL_AUTO_EN = 0和 CLKIN_SEL_PIN_EN = 1的过程、但是
我不知道另一种设置方法。
如果要选择 CLKin2、请告诉我您需要哪些其他设置。
(同样适用于 CLKin0和 CLKin1)