This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:锁定检测

Guru**** 2853810 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/932241/lmx2572-lock-detect

器件型号:LMX2572

大家好、

我的客户正在评估 LMX2572、他们对 LMX2572的锁定检测功能有如下疑问:

1)他们希望输出低电平、以便在设备检查期间从 LMX2572的 MUXOUT (20引脚)解锁。
  您能告诉我如何通过简单地更改寄存器值来输出低电平吗?

   当他们检查 LMX2572板时、其输出低电平、如下所示:
    (1) 将频率设置为超出 LMX2572的输出频率(12.5MHz 至6.4GHz)范围
    (2)在寄存器 R0上设置"断电"
   他们想知道是否有其他方法输出低电平。

2)在上述情况下1),即使将频率设置为6.5GHz (略高于6.4GHz 的最大限制),LMX2572的 MUXOUT 输出高电平也表示它仍处于锁定状态。
   频率比6.4GHz 限值高多少可用于产生可靠解锁的低输出信号?

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ninomiya-San、

    断电会关断芯片、不是一种将 MUXout 设为低电平的好方法。 我们可以将电荷泵电流设置为0、这意味着三态、然后 MUXout 将变为低电平。  

    2.使 VCO 频率高得多应能够使 MUXout 为低电平。 试用7GHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung-San:

    感谢你的答复。 客户将尝试这样做。

    此致、

    Koshi Ninomiya