This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:输入时钟启动延迟

Guru**** 2928770 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/931692/cdcm6208-input-clock-start-delay

器件型号:CDCM6208

大家好

在我的设计中、我将按顺序使用两个 CDCM6208V1HRGZR。

这两个器件均由单个3V3电源供电、斜升约5ms、并同时启动。

CDCM6208的第一个输入由振荡器驱动、第一个 CDCM 的输出用作第二个 CDCM 的输入。

这意味着第二个 CDCM 已通电、但在上电大约15ms 后看到有效的时钟输入。

在前15ms 内看不到有效时钟时,第二个是否正常工作?

内置了一些超时计数器。 在前15ms 没有有效时钟时、这是否起作用?

另一个想法是使用 PDN 引脚和1uF 电容器来延迟第二个 CDCM、但该缓慢上升沿是否会违反 CDCM6208的输入要求。

在数据表中、有针对 deltaV/deltaT 的 PDN 输入的规格、最小值为0.75V/ns。 这是什么意思? 1uF 电容器在 PDN 上提供大约15ms 的缓慢斜坡。 上升速度是否太慢?

非常感谢

BR、

Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregor、

    有关说明、请阅读数据表10.1.3。 PDN 引脚可以延迟而不会出现任何问题。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复

    PDN 延迟正常并得到解决。

    我尝试避免 PDN 延迟、因为它需要大电容器、并且没有时间重新设计产品。  

    第二个问题。 当 CDCM 加电且输入时钟在加电15ms 后启动时、根据数据表、CDCM 将一直等到时钟稳定。 问题是:是否存在超时、或者 CDCM6208是否会像处理中那样等待超长的时钟缺失、持续大约15ms? 它是否能够可靠地工作和锁定? 我们将使用几个10'000件此时钟驱动器、需要100%确保所有产品都能可靠运行。

    BR、

    Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregor、

    就我而言、没有超时、只要基准电压变为有效、VCO 就会开始校准。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢