我有一个由10MHz 源通过平衡-非平衡变压器馈入 CLKIN0的 LMK04832。 输入缓冲模式设置为双极、因此我无法使用 LOS 检测器。 对于备用、我有一个 LVDS 信号(也是10MHz)进入 CLKIN1、这比主输入具有更差的相位噪声。 我可以使用 R 0x147中的 CLKinSEL_MANUAL 位在 CLKIN0/1之间切换。
我想使用保持功能、以便在发生压降时、该部件将强制 VCXO 保持稳定。 R 0x150=37 (HOLDOVER _EN=1、退出模式 DLD、PLL1_DET=1、Vtune_DET=1、CLKIN_SWITCH_CP_TRI=1)、 我看到、当我从 CLKin0切换到 CLKin1 (反之亦然)时、器件进入保持几秒钟、然后重新锁定。 但是、如果我断开 CLKin0电缆、PLL1将解锁、但保持不会置位。 在这种情况下、为什么即使 PLL1失锁、器件也不会进入保持模式? 我尝试使用 DAC 跳闸值、但不幸运。
关于保持的另一个问题:当我让我的系统稳定时、DAC 值通常约为~640计数。 启动时、DAC 为512、需要一些时间才能达到640。 如果在此期间启用了保持、则不会将 DLD 置为有效、因为参考时钟和 VCXO 调谐位置之间没有相位匹配、因此器件绝不会离开保持状态。 使用双极输入(因此没有 LOS 信号)时、DAC 值不接近其"正常"值时是否有可靠的方法退出保持模式?
最后、在我的案例中、使用 MOS 输入会有什么影响? 我按照数据表中的建议对差分输入使用双极。
提前感谢。