This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:锁定时间

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/930353/lmk04610-lock-time

器件型号:LMK04610

您好!  

  我们的应用环境需要重新配置输出频率。  配置速率和锁定时间有多长?

  例如、configrate 10MHz 输出、configrate 11MHz 输出。  我的问题是、当我们将11MHz 配置为11MHz 至11MHz 输出稳定时、时间有多长? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它取决于 SPI 时钟、寄存器写入数、PLL2锁定时间、大部分时间来自寄存器写入。

    您可以 将0.5ms 设置为 您的设计 目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn

      谢谢。  

      您能否支持有关锁定时间的仿真结果?   或 支持仿真软件下载链接?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在没有这样的仿真工具。

    对于 PLL 锁定时间、您可以使用锁定时间~= 4/LBW。