This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:通过 LMX2492EVM 板控制外部开关。

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, LMX2492, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/932015/lmx2492evm-controloing-external-switch-via-the-lmx2492evm-board

器件型号:LMX2492EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMX2492、 LMX2491

你(们)好

我能否使用 LMX2492EVM 控制外部射频开关(同步到线性调频脉冲生成)、我看不到通过该评估板的任何正常数字或模拟输出。

非常感谢你能抽出时间。

UDI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehud、

    我不太理解您的问题、请您更详细地描述一下如何使用 EVM 来控制开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢你能抽出时间。

    假设我正在通过 EVB 生成一组线性调频脉冲、并且我希望在与线性调频脉冲同步的安静区域内的2个线性调频脉冲之间、通过数字或模拟输出控制外部开关(或其他任何相关开关)、 使用此 EVB 是否可能实现这一目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehud、

    LMX2492可以生成两个输出标志来指示斜坡的开始/停止、您可以将它们用作其他控件的触发源。

    有关详细信息、请参阅 LMX2492数据表第9.2.5节和 LMX2491数据表第8.2.10节。