This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:将 LMX2492EVM 与 AFE5801EVM 采样同步。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, AFE5801EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/932014/lmx2492evm-syncing-the-lmx2492evm-with-the-afe5801evm-sampling

器件型号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMAFE5801EVM

您好、TI 的 E2E

我希望构建一个系统、在该系统中、我将使用 LMX2492EVM 作为线性调频脉冲发生器、并将 AFE5801EVM 作为记录系统。 2个问题:

1.带 TSW1400EVM 的 AFE5801EVM 能否将所有实时样本记录到 PC 中。  

2、如何同步线性调频脉冲开始(由 LMX2492EVM 生成、并开始通过 (AFE5801EVM+TSW1400EVM)进行采样

感谢你能抽出时间。

UDI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehud、

    AFE 和 TSW 不是本论坛的产品(时钟和计时)、请将您的问题发送到相关论坛。

    对于第二个问题、它是否是另一个帖子中的同一个问题? 如果此问题也与 AFE 和 TSW 相关、请将您的问题发送到他们的论坛。