This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC2351:逻辑电平输出

Guru**** 2866700 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/931921/cdc2351-logic-level-output

器件型号:CDC2351
主题中讨论的其他器件:LMK00101

团队、

我查看的是逻辑电平输出、发现通常您需要2.4V 左右的电压、然后进入需要2V min…的器件

这是2V、但测试条件是3V 而不是3.3V。 那么、在3.3V 时是否会更高?

 2V 和0.8V 恰好处于我有0裕度…的电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    这是一个非常旧的器件、我没有您需要的数据。

    如果您正在寻找一个10输出 CMOS 缓冲器、您会考虑使用 LMK00101吗?