This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492-Q1:延迟输出时钟?

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/931923/lmx2492-q1-delay-output-clock

器件型号:LMX2492-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LMX2492

团队、

我们正在尝试确定是否可以将输出时钟延迟高达10ns。 你能提出建议吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    LMX2492是一款 PLL 器件、需要外部 VCO 来形成 PLL 环路。

    我们的产品系列具有时钟发生器、可生成时钟并支持延迟调节。 有关详细信息,请访问 TI.com 或转至 ndasales 共享驱动器。

    BTW、您的时钟频率是多少?