This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:IIC 地址

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/930027/lmk61e2-iic-address

器件型号:LMK61E2

我现在使用的是 LMK61E2。 我编写了一个基于 FPGA 的 IIC 配置代码片段、将默认频率更改为250MHz (代码已经过验证、可以正常工作)。

这是我的情况:我确定我遇到了使用 LMK61E2的 IIC 地址错误 的问题。 在我的硬件电路中、ADD 引脚连接到 VCC、因此我使用0xB2作为数据表中所暗示的 IIC 地址。 但  LMK61E2芯片不能通过将 ACK 位设置为高电平来正确应答。  

我检查了我的特定芯片编号是 LMK61E2 66ZNN73、我想知道该编号是否决定了我芯片的特定 IIC 地址。 我应该使用什么 IIC 地址?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们下周再见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请注意、从器件地址是寄存器的7位、LSB 是保留的。  

    ADD 控制 R8[2:1]。  

    此图像应能更好地分解它:  

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我错误地定义了地址位。 问题已经解决。