This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:锁定时间问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/930085/lmk05318b-lock-time-problem

器件型号:LMK05318B

您好!

  新应用需要使用 PLL、 需要快速锁定。  请帮助检查 LMK05318B 设置时间和锁定时间。  

    ,、LMK05318B 已将输出时钟设置为10MHz、在应用过程中、需要将输出时钟设置为11MHz。   需要再次设置寄存器并等待 PLL 锁定。 时间有多长?  

  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinjian、

    我们下周再见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinjian、  

    此应用中是否需要 DPLL? APLL (模拟 PLL)锁定时间与 DPLL (数字 PLL)有很大不同。  

    如果目的是仅用作时钟生成器并将 APLL 锁定到 XO、则锁定时间应非常快。 有些寄存器可以更新以略微缩短锁定时间、但通常不需要这样做。  

    如果系统需要 DPLL (网络同步、锁定至0ppm 基准、DCO 模式等)、则 DPLL 锁定时间取决于基准验证计时器、DPLL LBW 和 TDC 速率。  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amin

      DPLL 需求。  这意味着、当再次设置 PLL 时、需要再次锁定 DPLL 和 APLL。  我只想知道最大锁定时间、考虑 LBW 和参考时钟。   或者 锁定时间是否小于1ms (DPLL 和 APLL 再次设置并锁定)

      谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinjian、

    DPLL 锁定时间可在此处找到(LMK05318B 的新向导)

    APLL 锁定时间为 APLL 等待时间(APLL1小于1ms、APLL2小于3ms)+ PLL 模拟锁定时间、约为1/BW (APLL1和 APLL2小于1ms)。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinjian、

    还可以让您知道参考验证也需要时间:

    详细信息可在该新向导的说明框中找到。

    此致、
    Hao