This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:输入信号要求和所需周期数

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/930768/lm567c-input-signal-requirements-and-number-of-required-cycles

器件型号:LM567C

您好!

这可能是一个愚蠢的问题、但对于电压范围、输入信号要求是什么?  即、信号是否可以是-1V 至1V 之间的正弦波?

另一个问题是、在输出开关之前、高于可检测电压所需的最小周期数是否为?  

我希望使用此芯片来检测40kHz 超声波脉冲。  我希望输入突发尽可能短、因此最小周期值将有助于我对此进行调优。

感谢你的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    -1V 至1V 正弦波输入正常、这在建议的工作条件范围内。

    在推荐的工作条件下、还给出了最小可检测输入电压。 在接收到通带内的输入后、我无法找到有关输出切换所需周期数的信息。

    此致、
    通道