This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:请参阅 ESD 值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SA555, LM555, LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/930608/ne555-esd-value-consult

器件型号:NE555
主题中讨论的其他器件:SA555LM555LMC555

大家好、

我的客户想知道 SA555D 的 HBM ESD 值。 请帮助他们提供。 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将尝试为您查找此信息。 我在数据表中发现、LM555的 HBM 为+/-500V、LMC555为+/-1500V。 我将详细了解 SA555、并返回给您。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    感谢您在这里的帮助。 您现在有 ESD 数据吗? 谢谢。

    BR、

    CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    HBM 额定值为500V。

    最棒的

    Katlynne Jones