This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:如何获得最佳精度

Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/929646/bq32000-how-to-get-the-best-accuacy

器件型号:BQ32000

您好!

我们是否有有关"温度与时间精度"或"温度与时钟"的曲线?

在这篇文章下面、客户还需要 校准流程以获得最佳精度、您能帮我将其发送给我吗? 非常感谢。

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    该温度与频率精度曲线将显示在32.768kHz 晶体的数据表中。 有关校准的更多信息、请参阅此帖子:

    https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/703635

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    感谢您的回复、 测试结果是 使用相同晶体时 BQ32000的时滞为9s/24h。

    如何解释这种现象?  

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    可能是电路板设计的变化或导致测量的时间偏差差异。 数据表中的值对应于3.024s/24hr。 在这种情况下、您可以尝试为您的电路板设计校准器件、以更正9s/24hr 时间偏差(~105ppm 调整)。  

    此致、
    通道