This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:OSCout &放大器;OSCin

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/931213/lmk04832-oscout-oscin

器件型号:LMK04832

团队、

  • 从阅读文档中, 寄存器在上电时复位为默认值。 那么、OSCout 时钟是否是 OSCin 的缓冲副本?如果是、是否需要设置 OSCin_FREQ? 设置适当的范围会改变 OSCout 吗?
  •  如果我通过将 RESET 引脚置为有效或写入地址0x000来复位芯片。 这会关闭 OSCout 时钟吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有一对寄存器用于设置 OSCout 的频率和格式。 OSCout 可以获取 OSCin 的频率或反馈多路复用器的输入频率。 此外、OSCout 可被断电或者可选择特定的输出格式(LVDS、LVPECL、LVCMOS)。 无需设置 OSCin_FREQ、但是寄存器0x138必须根据应用进行设置。

    POR 默认设置 OSCout 为 Buffered OSCin、并将格式设置为 LVPECL。

    另请参阅 :https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/839075/3103205

    谢谢、

    Vibhu