This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:与电路板通信

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/930622/lmx2572evm-communication-with-the-board

器件型号:LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我构建了一个包含 TI HID 库的 Windows 应用程序、并希望通过 Reference PRO 板使用 USB 来控制 LMX2572EVM 板。   因此、我想知道可以使用 hid_write 和 hid_read 发送/接收的命令、以控制 LMX2572EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我不熟悉 HID、但如果您使用 Reference Pro、则可以使用 TICS Pro (GUI)来控制 EVM。 您还可以通过此工具生成所有寄存器值、并在必要时将寄存器设置导出到 Win 应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。  我使用的是 TICS Pro。  以及 USB2ANY Explorer、当设置单个寄存器值时、这看起来更简单。  我的问题是 、知道我要写入哪个寄存器和我要写入的值、我必须向 Ref Pro 发送什么才能使其通过 SPI 接口发送所需的值。

    可能 Ref Pro 上的 MSP430会对通过 USB 接收的数据进行一些解释。 TI hid.dll 提供了 USB API、但我不知道要发送什么数据。  我设法使用它列出可用的 USB 设备并打开 Ref Pro。  现在、与 Ref Pro 通信的协议是什么?

    此致

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    USB2ANY (Reference Pro 使用相同的硬件和软件)由放大器团队开发、建议您在放大器论坛中发帖以了解 USB 通信协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、IK 已经重新发布了。

    Steve