This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:使用 PLLatinum Sim 工具时有问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/929159/lmx2594-questions-when-using-pllatinum-sim-tool

器件型号:LMX2594

你(们)好

我的客户正在使用 PLLatinum Sim 工具进行 LMX2594仿真。

他在使用时有两个问题。

关于相补角

[模拟条件]
选择器件:LMX2594
滤波器设计器:自动
FPD:200MHz
Fvco:15000MHz

客户表示、计算结果(实际)显示为70度、

但从开环增益和相位裕度之间的波特图中、相位裕度看起来不像70度。

当仅查看相位裕度的峰值时、它看起来接近70度。 那么、这是水平轴移位的错误吗?

或相补角的"实际"值 意味着峰值?


关于环路滤波器组件 C3

[模拟条件]
选择 davice:LMX2594
滤波器设计器:固定为 LMX2594EVM 恒定值(强制元件)
FPD:200MHz
Fvco:15000MHz

有一个关于环路滤波器组件 C3的警报(背景变为黄色)。

确认警报声明后、会显示"最靠近 VCO 的电容器小于3.3nF、这可能会导致 VCO 相位噪声性能下降、而仿真器未对此进行建模"。

由于客户将滤波器设计器设置为"固定为 LMX2594EVM 恒定值"、
因此、客户想知道为什么 EVM 会使用这样的恒定值、即使它显示警报。

很抱歉、我不熟悉 PLLatinum Sim 工具、我尝试解释问题是可以理解的。

如果您需要任何其他信息来解决该问题、请告诉我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪清、您好

    我们将与此工具的开发人员联系、稍后再与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪清、您好

    1.我认为相位裕度是正确的、但开环增益的 X 轴标度不是正确的。 我们将在下一个版本中修复此问题、感谢您提出此问题。

    2.这在当前版本中是固定的,C3的最小电容值不是1.5nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    让我再多问一点。

    1.我认为相位裕度是正确的、但开环增益的 X 轴标度不是正确的。 我们将在下一个版本中修复此问题、感谢您提出此问题。

    →我明白了。 是否有下一个版本发布的预计日期?

    2.这在当前版本中是固定的,C3的最小电容值不是1.5nF。

    →是否有任何理由在该版本中将 C3固定为1.5nF?

    感谢你的答复。  
    我提出这一问题是因为客户可能对此有疑虑。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪清、您好

    1.我需要再次与开发人员核实、据我所知、我们有定期的时间隙来维护工具。

    2.数据表中没有提到过这一点、但要求在 VTune 引脚上至少放置1.5nF 的电容器。 如果电容小于1.5nF、则100kHz 偏移附近的相位噪声将不是最佳选择。