This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:需要双环路 PLL 合成器逻辑支持。 和方框图回顾。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04832, LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/928954/lmx2594-need-support-on-dual-loop-pll-synthesizer-logic-and-review-of-block-diagram

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMK04832LMX2572LP

你(们)好  


我不熟悉射频。 我正在使用射频 PLL 合成器。
我将 HMC7044 (来自模拟器件)用于我的 ADC、DAC、FPGA 和射频 PLL 基准输入、我希望将 LMX2594与此器件一起用于射频 PLL LO 频率。 因此、我们是否需要额外的 PLL 合成器。 如果是、那么我们是否可以使用双环路 PLL 合成器来实现更好的回路。 建议使用更好的双环路 PLL 合成器及其参考设计。

另请查看与时钟发生器/合成器 hmc7044相连的双环路 PLL 的逻辑。 请建议使用相同 lmx2594的混频器。


如有任何疑问、请告知我。

谢谢

Kaushal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaushal、

    HMC7044看起来像一个用于3.2GHz 输出的双环路抖动清除器。

    我们有一个称为 LMK04832的类似器件。

    LMX2594具有更高的性能和更高的频率、但输出更少、而且是单环路。

    对于双环路与单环路、通常在输入基准噪声性能较差时使用双环路。  第一个 PLL 在外部 VCXO 的帮助下将其清除、用于驱动第二 个 PLL。   但是、如果输入参考已经是低噪声、那么您可以直接转到 PLL2。

    此致、

    Dean  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dean Banerjee

    感谢您的回复和建议的器件型号。  

    如果我想缩短锁定时间、该怎么办? 我应该使用双 PLL 吗?

    此致

    Kaushal Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高斯海

    双环路不会缩短锁定时间。  如果有任何问题、请使其变得更糟。  为了锁定、第一个 PLL 需要锁定、第二个 PLL 需要锁定。  通常、第一个 PLL 设置为不会改变的固定频率、但第二个 PLL 调谐为不同的频率。

    锁定时间主要由 PLL 的环路带宽决定、该环路带宽由外部组件设置。  也是 VCO 校准时间、如果环路带宽非常宽、这也很重要。  在这种情况下、LMX2594具有一些可缩短 VCO 校准时间的功能、使其比 LMK04832更快。

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、
    非常感谢您的帮助。 从 FHSS (跳频)的角度来看、哪种设计(单路或双路 PLL 合成器)更好?
    您是否有参考设计和/或推荐器件?
    我们通常按如下方式传输:
    -低于1400 MHz (即使低于920 MHz 也可执行)
    我们的环境非常嘈杂
    我们的 DAC 和 ADC 应该至少具有16位分辨率
    -我们需要在跳频时缩短模拟组件的调谐时间(这是我们目前面临的最大难题)。

    真的感谢你。  我期待您的答复。

    此致

    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaushal、

    我认为、除非您有脏输入时钟(例如、恢复时钟)、否则单环路通常最有意义

    LMX2594是一款非常好的合成器、但您可能还需要考虑 LMX2572LP、它是一款支持快速频率校准的低得多的电流和低成本版本。


    当然、VCO 校准只是锁定时间的一个元素。  实现更宽的环路带宽将有助于缩短锁定时间的模拟部分。

    此致、
    Dean