This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V1EVM:门控时钟输出和计时

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/929672/cdcm6208v1evm-gate-the-clock-outputs-and-timing

器件型号:CDCM6208V1EVM
主题中讨论的其他器件:CDCM6208

还有一个问题。 是否可以选通(关闭然后重新启用(4) 100MHz) Y0-Y3。 从启用到有效时钟的时间是多少? 谢谢、Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方法1、具有禁用功能的寄存器控制输出类型。

    一个通道控制一个通道。 大多数延迟都是针对寄存器操作的。

    方法2、通过引脚复位。 关闭复位时的所有输出。

    VCO 需要再次校准、PLL 需要再次重新锁定。 大多数延迟取决于 PLL 锁定时间。

    方法3、由 SYNCN 引脚提供。 关闭同步中的所有输出。

    '因此、输出的第一个上升沿从延迟约为15ns 至20ns
    SYNC 引脚有效。" 请参阅 CDCM6208数据表9.2.2.9输出同步中的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否给出方法1的时序估算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、

    I2C 时钟最大 值为400kHz、SPI 时钟最大值为20MHz。

    一个寄存器写入需要32位操作。

    现在、您可以估算寄存器操作的时序。

    寄存器可用后、开/关输出处于几 ns 级别。