This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:在148.5MHz 和148.35MHz 之间切换

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1983, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/929632/lmh1983-switching-between-148-5-mhz-and-148-35-mhz

器件型号:LMH1983
主题中讨论的其他器件: LMH1297

计时团队、

我们的客户使用 LMH1983为 FPGA 和 LMH1297提供时钟。 他们担心抖动,特别是在12G 速率下。 它们希望在148.5MHz 和148.35MHz 之间切换、并最大限度地减少抖动。

我认为实现这一目的的方法是将 PLL2用于148.5MHz、将 PLL3用于148.35MHz、然后使用交叉点进行切换。 是否有更好的方法来实现这一目的、从而更大限度地减少抖动? 禁用未使用的 PLL 会减少抖动吗?

我不认为可以将 PLL2配置为提供148.35MHz。  您能否确认这是否正确?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、  

    正确、PLL2可以输出148.5MHz 和 PLL3 148.35MHz。 我复制了以下数据表中的摘录。  

    禁用未使用的 PLL 将节省功耗、进而降低器件结温。 因此、它应该在降低抖动方面具有一些优势。  

    谢谢、此致、

    Amin  

    8.3.3控制 PLL2和 PLL3

    在 LMH1983中、PLL2和 PLL3具有的灵活性最小。 它们经过预编程、分别在148.5MHz 和148.35MHz 下运行。 如果需要这些频率、可使用分频选项将输出设置为74.25MHz 或74.18MHz。 这两个 PLL 也可以被禁用–如果不需要特定时钟、禁用 PLL2或 PLL3可以节省大量功耗。 图11显示了 PLL2和 PLL3的简化功能方框图。