This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:10MHz 基准信号所需的压摆率

Guru**** 2929330 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/929549/lmx2592-required-slew-rate-for-10mhz-reference-signal

器件型号:LMX2592

您好!

我计划使用 LMX2592生成20MHz 至6000MHz 的信号、以获取来自 OCXO 的10MHz 正弦波参考信号(Zo=50欧姆)。

10MHz 时的压摆率是否有用作 基准?

根据数据表参考、REFin 可在5至1400MHz 范围内工作、但未提及任何压摆率要求。

LMX2592中的10MHz 正弦波基准输入对性能有何影响?

此致、

Kanchana R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanchana、

    使用10MHz 正弦波时、压摆率不佳、PLL 噪声将显著降低。 通常、您需要至少600V/us 的最佳品质因数。

    此外、如果您想从10MHz 时钟生成6000MHz、N 分频器值将会很大、因此 PLL 噪声将不会很好。