This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:申请设计审查。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/929454/lmx2594-request-a-design-review

器件型号:LMX2594

你好

我附加了原理图文件。

您能否查看设计?e2e.ti.com/.../LMX2594_5F00_SCH.pdf

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    我们很少在 CE 引脚上放置一个1µF μ F 电容器。

    如果输入基准时钟是差分的、则不需要 R2和 R3。

    如果您使用 TCXO、R2、则不应组装 C4。 OSCinM 引脚应与接地端进行交流耦合。

    其他都很好。