This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:LMK00301 &放大器;LMK00306 CLK 输入规格

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00306, LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/929207/lmk00301-lmk00301-lmk00306-clk-input-spec

器件型号:LMK00301
主题中讨论的其他器件:LMK00306

您好专家、

客户在 LMK00301或 LMK00306上有一个差分时钟输入156.25Mhz。 下面是它们测得的波形。 您能否帮助我们了解数据表 VIHD 和 VILD 的含义以及预期的波形是否良好?  

LMK00301

LMK00306

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    VCC 和 GND 的 VIHD 和 VILD 分别表示不应使用超出此范围的电压驱动引脚。

    VCMD 和 VID 规格分别指示输入共模电压和输入摆幅要求。 这意味着时钟输入必须满足 m

    您共享的波形具有足够的振幅、但测量值围绕 GND 摆动、这表明示波器可能已用于交流耦合模式。 但是、根据原理图中显示的终端网络、输入连接看起来正常。

    此致、
    通道