This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:Freerun 时钟发生器等查询

Guru**** 2966570 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/929178/lmh1983-freerun-clock-generator-etc-inquiry

器件型号:LMH1983
主题中讨论的其他器件: LMK05318B

你(们)好

您会在下面建议我的客户的询问吗?

请介绍任何适用的时钟相关产品。

我想将 SDI SG 或视频同步信号(3级/BB)发生器作为设计和开发的辅助设备。

通常、我使用 LMH1983等时钟发生器作为时钟源、
1 FreeRun (无需外部同步即可自运行)、我也希望生成具有高频稳定性的时钟
我想给出时钟频率的偏差、例如±50ppm、±100ppm (我想在一定程度上保证精度)
如果您想实现这样的目标、TI 的时钟解决方案是否可以实现任何目标?

此外、LMH1983允许的频率偏差是否与27MHz VCXO 的锁定范围相同?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、  

    我认为 DPLL 解决方案最好能够实现可控的频率偏差。 正如您在前面提到的、自由运行让您可以随意选择振荡器。  

    LMK05318B 可能是一个很好的数据表、可供查看。 它允许在 DCO 模式下实现0.001ppb (十亿分之一)步进。  

    谢谢、此致、

    Amin