请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH1983 主题中讨论的其他器件: LMK05318B
你(们)好
您会在下面建议我的客户的询问吗?
请介绍任何适用的时钟相关产品。
我想将 SDI SG 或视频同步信号(3级/BB)发生器作为设计和开发的辅助设备。
通常、我使用 LMH1983等时钟发生器作为时钟源、
1 FreeRun (无需外部同步即可自运行)、我也希望生成具有高频稳定性的时钟
我想给出时钟频率的偏差、例如±50ppm、±100ppm (我想在一定程度上保证精度)
如果您想实现这样的目标、TI 的时钟解决方案是否可以实现任何目标?
此外、LMH1983允许的频率偏差是否与27MHz VCXO 的锁定范围相同?
谢谢
此致、
Shidara