This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD2102:缓冲器输出使能时间

Guru**** 2930660 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/928291/cdclvd2102-buffer-output-enable-time

器件型号:CDCLVD2102

CDCLVD2102数据表未显示缓冲器使能时间。 我需要栅极一对 LVDS 1:2时钟输出。 Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我们将进行检查并返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我选中了、但我们没有启用/禁用时间的数据

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关一个相关问题、 处于 LVDS 模式的 CDCLVD1204RGTR 是否允许使用直流- 160MHz? 因为我想停止时钟输入

    在我们的状态机的特定周期中。 Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    DC-160MHz 正常。 建议对该应用的输入和输出进行直流耦合。

    此致、
    通道