This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:CPOUT 环路滤波器与放大器;FIN 与放大器处的50欧姆端接;RFOUT 配置问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/928602/lmx2571-cpout-loop-filter-50ohm-termination-at-fin-rfout-configuration-questions

器件型号:LMX2571

大家好、

我尊贵的客户在设计 LMX2571原理图时有一些问题。

我将在下面详细介绍它们。 如果您需要其他信息、请告诉我。  

将使用内部和外部 VCO。 他们是否需要按如下所示填充 CPOUT 和 CPUOUTEXT?

2.是否有公式可用于帮助处理 CPOUT (内部 VCO)滤波器值?

-他们需要设计帮助、因为他们担心使滤波器足够宽以适应所有必要的频率调制。

3.您能不能帮助解释这个50欧姆电阻器的功能? 需要将其置于 FIN 的输入源?

4.您能帮助解释灵敏度测试的含义吗? (这来自 EVM 原理图)

注意、EVM 原理图中将 RFOUT 配置为开漏、这有助于谐波、但似乎占用了更多布板空间、因此他们希望改用推挽。 使用漏极开路或下侧来推挽超出谐波性能是否还有其他优势?

6.在 RFOUT 上使用焊盘的目的是什么?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的文字文档以及图片、以防它在 E2E 上不能正确显示。

    e2e.ti.com/.../4621.LMX2571-E2E-images.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的文字文档以及图片、以防它在 E2E 上不能正确显示。

    e2e.ti.com/.../1321.LMX2571-E2E-images.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1.是的、如果它们同时使用 PLL 和合成器模式、则两者都是必需的。

    请使用 PLL SIM 进行滤波器设计、它支持 PLL 和合成器模式。

    3. fin 不为50Ω Ω,而 VCO 的额定负载为50Ω Ω(负载将影响 VCO 性能,这是所谓的频率牵引)。 50Ω Ω 电阻器将确保 VCO 看到50Ω Ω 负载。

    4. Fin 的灵敏度、这或多或少是内部使用、客户可以忽略它。

    5.除了谐波滤波之外,输出功率可能高于推挽。  

    6.在输出和 SMA 连接器之间放置焊盘是一种常见的做法。