This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801:IBIS 模型出错

Guru**** 2782495 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/950712/lmk01801-error-in-ibis-model

器件型号:LMK01801

您好!

我尝试在 hyperlynx 中打开 LMK01801的 ibis 模型、但遇到以下错误:

加载模型时出错:

错误:在文件 X:/more _models/lmk01801_ti.IBS 中的第372行:模型 UWIRE_DIN 的消息:
;;错误:Vinl 和 Vinh 必须满足 Vinh >= Vinl。
警告:在文件 X:/More _models/lmk01801_ti.IBS 中的第7429行:组件[LMK01801BISQ]指定此文件中不存在或包含错误的引脚模型 UWIRE_DIN。 使用 NC 模型。
警告:在文件 X:/More _models/lmk01801_ti.IBS 中的第7429行:组件[LMK01801BISQ]指定此文件中不存在或包含错误的引脚模型 UWIRE_DIN。 使用 NC 模型。
警告:在文件 X:/More _models/lmk01801_ti.IBS 中的第7429行:组件[LMK01801BISQ]指定此文件中不存在或包含错误的引脚模型 UWIRE_DIN。 使用 NC 模型。
错误:在文件 X:/More _models/lmk01801_ti.IBS 上解析失败。

是否有正确的 IBIS 模型?

谢谢、此致、

Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    我从产品文件夹中没有遇到任何与 IBIS 模型进行仿真或在 Hyperlynx 中打开 IBIS 模型的问题。

    您在哪里得到错误? 您可以发送屏幕截图吗?

    您使用的是哪个版本的 Hyperlynx?

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    我重新下载了 IBIS 模型、并尝试在 Hyperlynx 仿真软件(Hyperlynx LineSim VX.2.7)中打开 IBIS 模型。 我无法打开 ibis 模型、并出现以下错误:

    X:\binayak_hyperlynx_folder\library_models\from _DVB-sim_models\models_related\SIPi\models\clocks_related\4-LMK01801BISQE-snam094\LMK01801_IBIS\lmk01801.IBS:
       错误: 位于文件 X 中的第372行:/binayak_hyperlynx_folder/library_models/from _DVD_sim_models/models_related/SIPI/models/clocks_related/4-LMK01801BISQE-snam094/LMK01801_IBIS/lmk01801.IBS:模型 UWIRE_DIN 的消息:
          ;;   错误:Vinl 和 Vinh 必须满足 Vinh >= Vinl。
       警告: 在文件 X 中的第7429行:/binayak_hyperlynx_folder/library_models/from _DVD_sim_models/models_related/SIPI/models/clocks_related/4-LMK01801BISQE-snam094/LMK01801_IBIS/lmk01801.IBS:组件[LMK01801BIST_UAR]中没有指定此错误或错误的 UDIN WIRQ]引脚。  使用 NC 模型。
       警告: 在文件 X 中的第7429行:/binayak_hyperlynx_folder/library_models/from _DVD_sim_models/models_related/SIPI/models/clocks_related/4-LMK01801BISQE-snam094/LMK01801_IBIS/lmk01801.IBS:组件[LMK01801BIST_UAR]中没有指定此错误或错误的 UDIN WIRQ]引脚。  使用 NC 模型。
       警告: 在文件 X 中的第7429行:/binayak_hyperlynx_folder/library_models/from _DVD_sim_models/models_related/SIPI/models/clocks_related/4-LMK01801BISQE-snam094/LMK01801_IBIS/lmk01801.IBS:组件[LMK01801BIST_UAR]中没有指定此错误或错误的 UDIN WIRQ]引脚。  使用 NC 模型。
       错误:在文件 X:/binayak_hyperlynx_folder/library_models/from _DVD_sim_models/models_related/SIPI/models/clocks_related/4-LMK01801BISQE-snam094/LMK01801_IBIS/lmk01801.IBS 上解析失败。

    我正在附加相同的快照。

    谢谢、此致、

    Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    我将从该加载消息中检查模型中的错误。 第372行的误差表示" Vinl 和 Vinh 必须满足 Vinh >= Vinl"、Vinh 显示为1.6V >= Vinl = 0.4V。  

    当 UWIRE_DIN 确实包含在模型中时、也会出现警告、表明 UWIRE_DIN 不存在

    当我检查 IBIS 规范和 HyperLynx 的内置解析器时、它通过了两个兼容性检查。 不清楚模型为什么有错误。  

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    请问您使用的是哪个 Hyperlynx 版本? 它在 Hyperlynx 版本中打开是否正常?

    谢谢、此致、

    Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    我使用 HyperLynx LineSim v9.4、它在此版本中打开正常。 可能存在兼容性问题。

    我可以使用您提供的错误消息请求更新 IBIS 模型

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    请更新模型。 我在 Hyperlynx 2.6版中也面临同样的问题。

    谢谢、

    Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    只需确认一下、您是否在版本2.6中收到了相同的错误消息?

    我希望在模型更新请求中提供尽可能多的信息、以便快速修复。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    是的。 我收到了相同的错误消息。

    此致、

    Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    是否有关于此问题的任何更新?

    此致、

    Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    我刚才和建模人员说过。 这个问题似乎确实与第144/145行的 Vinh/Vinl 有关。 您能否交换这些值以使 Vinh = 1.6V 和 Vinl = 0.4V、并确认您不再看到错误消息?

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lane

    我根据您的建议更改了 VIH 和 VIL、似乎可以解决一些问题、但在使用 ADS 加载 ibis 模型时仍会看到很多错误。  请参阅下面的错误

    错误-封装 llp48_lmk01801_BASE:电容矩阵在第5列21处具有对角元件1.484831e-18、为正

    错误-封装 llp48_lmk01801_BASE:电容矩阵在第5列24处具有对角元素4.695805e-19、为正

    错误-封装 llp48_lmk01801_BASE:电容矩阵在第5列25处具有偏离对角的元素8.578029e-18、该元素为正

    错误-封装 llp48_lmk01801_BASE:电容矩阵在第5列26处具有偏离对角的元素4.397096e-18、该元素为正

    错误-封装 llp48_lmk01801_BASE:电容矩阵在第5列27处具有偏离对角的元素9.479656e-18、该元素为正

    错误-封装 llp48_lmk01801_BASE:电容矩阵在第5列28处具有偏离对角的元素9.077547e-19、该元素为正

    错误-封装 llp48_lmk01801_BASE:电容矩阵在第5列32处具有对角元素2.058033e-18、该元素为正

    错误-封装 llp48_lmk01801_BASE:电容矩阵在第5列39处具有对角元素6.024868e-18、该元素为正

    错误-封装 llp48_lmk01801_BASE:电容矩阵在第6列21处具有对角元素7.996306e-19、该元素为正

    错误-封装 llp48_lmk01801_BASE:电容矩阵在第15列30处具有对角元素1.102094e-18、该元素为正

    错误-封装 llp48_lmk01801_BASE:电容矩阵在第29列48处具有对角元素1.111699e-18、该元素为正

    错误-封装 llp48_lmk01801_BASE:电容矩阵在第30列48处具有对角元素3.894905e-18、该元素为正

    错误-封装 llp48_lmk01801_BASE:电容矩阵在第30列49处具有对角元件3.090883e-18、为正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lane 和 Sam:

    当我按照 Lane 的建议进行 VIH 和 VIL 更改时、在 Hyperlynx 中不会出现任何错误。 Hyperlynx 没有像 Sam 说 ADS 那样溢出错误消息。

    模型是否正确或此模型仍存在一些问题?

    此致、

    Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 技术支持

    您能帮助回答我之前的问题吗?  ADS 仿真而不是 Hyperlynx 上的错误。

    谢谢
    刘三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此更新的模型对 HyperLynx 来说很好、但我们也会提出修复 ADS 模型的请求。 我已经确认了 HyperLynx 9.4的值、但我不使用 ADS 模拟器。

    Binayak

    我们最初计划将此更新模型发布到 Web、但现在我们将尝试预先针对 ADS 进行修复。 Binayak、您可以同时使用您的模型更新版本。 当我们准备好进行此更新的模型时、我会要求您对其进行仿真、而不会出现错误。

    Sam、

    更新 IBIS 模型更新请求时、我将使用此错误消息

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    您使用哪种仿真器和版本?

    此致、
    通道