This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:LMH1983在设置为(1) 00、始终漂移锁定、(2) 01、如果(3) 1x、则漂移锁定、始终崩溃锁定时起作用

Guru**** 2520540 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/947176/lmh1983-lmh1983-behaves-when-it-is-set-into-1-00-always-drift-lock-2-01-drift-lock-if-3-1x-always-crash-lock

器件型号:LMH1983

大家好、

 

请就我的以下问题向我提供建议。

 

您能解释一下 LMH1983设置为时的行为

(1) 00、始终为漂移锁定、

(2) 01、漂移锁定 IF

(3) 1x、始终防撞锁

 

我想在(1)00“始终漂移锁定模式”中,LMH1983会平稳地移动

TOF1时序、并尝试与输入帧对齐、而不考虑输入和

输出视频时序差异。

 

在(2) 01“漂移锁定 IF”模式中,LMH1983平滑地移动 TOF1计时并尝试

与输入帧对齐、只要输入和输出视频时序

差异小于两条视频线路、否则会锁定 CrA。

 

在(3) 1x“始终崩溃锁定模式”中,LMH1983进行了崩溃锁定,

而不考虑输入和输出视频时序差异。

 

同时、数据表快速显示(第28页、如下所示)

表达方式不同。

 

问:请告诉我,这反映了 LMH1983的正确行为。

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

该位设置 PLL1/TOF1输出同步行为

在瞬时重新应用同一基准时

LOR 条件和 TOF1在预期位置的2行内。

00 =始终漂移锁定–确保输出平稳地向后漂移

进行帧校准、而不会产生过多的输出相位干扰

01 =如果输出<(2LOA_WINDOW x 27MHz 时钟)、则会锁定漂移。 碰撞锁定

否则。

1x =始终崩溃锁定–实现最快的帧对齐

PLL/ToF 计数器复位、这会导致输出相位干扰

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

 

Mita

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、  

    我不确定我是否理解这个问题、碰撞锁定会导致同步速度最快、但也会导致输出端出现最大的相位干扰。 而漂移锁定会使转换变得平滑、但只需花费更长的时间。 介于两者之间的条件是提供针对给定的 LOR 和反向信号可用性执行漂移锁定的电平、而不是碰撞锁定、因此它允许根据系统更好的功能执行这两种操作。  

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin-San、

     

    感谢您的反馈。

     

    数据表的描述对我来说仍然很奇怪

    您能否将其清除我下面的问题?

     

    数据表中的数据如下所示。

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

    0x11对齐控制–TOF1 3:2 TOF1_Sync

    01 =如果输出<(2LOA_WINDOW x 27MHz 时钟)、则会锁定漂移。 崩溃

    否则锁定。

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

    条件“<(2LOA_WINDOW x 27 MHz 时钟)”表示无校准丢失。

     

    我怀疑应该是“TOF1在预期位置的2行之内”。

    请使用设计文档进行检查。

     

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita-San、  

    我想我现在理解这个问题。 如果从未报告失准、则不会对齐(无论是碰撞还是漂移)、并且从给定的漂移锁定条件来看、似乎不会报告失准。 让我来看看这一点、然后回来。  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin-San、

    感谢您理解我的问题、并期待您的反馈。

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin-San、

    我期待得到答案。

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita-San、

    寄存器0x15仅在寄存器0x11位[3:2]设置为01时考虑。 当满足此条件时、编程到0x15中的值将决定何时发生对齐丢失。 确定对齐丢失并重新应用参考时钟后、TOF1阶段将确定器件是使用漂移锁定模式还是崩溃锁定模式来重新锁定。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu-san、

    感谢您的反馈。

    让我回到原来的问题。

    当剂量 LMH1983设置为以下三种模式时的作用。

    地址0x11位3:2。

    (1) 00、始终为漂移锁定、

    (2) 01、漂移锁定 IF

    (3) 1x、始终防撞锁

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    第一个0x15寄存器设置为定义什么是未对齐。 "在寄存器0x15中、定义了一个时间窗口、以指定 FIN 和 TOF1之间允许的不匹配量、同时仍考虑对齐它们。"

    碰撞锁和漂移锁的作用如下:

    "碰撞锁定仅涉及重置计数器、以跟踪 TOF1输出转换发生的位置、从而使 TOF1瞬时移位以与 FIN 保持一致。"

    "漂移锁定涉及使用 PLL1中的第二个环路并偏斜 VCXO 以使 CLKout1的频率加速或减速。 VCXO 偏斜会缓慢地将 TOF1和 FIN 拉至对齐状态"

    上述所有报价均来自数据表的"8.3.10 TOF1对齐"部分。

    根据设置为0x11[3:2]的内容、器件将进入以下状态之一:

    00 =始终漂移锁定、在这里、输出平稳漂移

    01 =漂移锁定(如果存在较小的偏差);碰撞锁定(如果存在较大的偏差)、此处的小偏差与大偏差由0x15中设置的 LOA_WINDOW 再次定义。

    1x =始终崩溃锁定、快速校准、但会以相位干扰为代价

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu-san、

    感谢您的回答。

    我知道、当地址0x11中的位3:2被置位时

    00b 始终平滑锁定:

    1xb 始终锁定碰撞。

    但是、在01b 模式下、我仍然有一个问题。

    旧版数据表版本 G 指出:

    从这个描述中、我怀疑远距离和近距离标准少于或者多于两行

     而不是 LOA_WINDOW、因为 LOA_WINDOW 始终为 true。  

    请使用设计文档进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita-San、

    我想看看我是否可以在数据表更改中找到任何历史记录。 我将告诉您当前在线数据表是否存在任何差异。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu-san、

    感谢您的反馈。

    我期待您的回答。

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita-San、

    这是我的反馈。

    请忽略0x11 [3:2]说明中的"且 TOF1在预期位置的2行以内"。

    谢谢、

    Vibhu

    0x11[3] 0x11[2] 行为
    0 0 始终锁定漂移
    0 1 如果 ToF 对齐较远(超过2^LOA * 27MHz 时钟)、则碰撞锁定以对齐、如果关闭、则漂移锁定。
    1 X 始终锁定碰撞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu-san、

     

    感谢您的反馈。

     

    当器件处于01b 模式时、我仍然有疑问。

    条件“(超过2^LOA * 27MHz 时钟)”表示不对齐。

    01模式的含义是“LOA 时的崩溃锁定”。

    它与我的测试结果不一致。

    您能否按以下方式进行实验:

     

    1、使 TOF1与 NTSC 输入对齐。

    2.设置对齐模式01b

    3.移除基准输入并等待两者之间的时间差

    TOF1和 Refence 达到了1 us 以上。

    然后、将参考视频输入应用到器件。

    5.用示波器观察 TOF1和参考视频输入 t。

    如果方向位是、我会播种 TOF1平稳地漂移到参考视频输入

    使漂移方向一致、否则、TOF1漂移会消失、直至差异更大

    两条 H 线、然后碰撞锁定。

     

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita-San、

    您似乎观察到、在 Lor 条件之后、如果您处于 LOA 范围内、则会平稳漂移。 如果您的方向位设置为正确的方向、它将继续漂移锁定、但是如果设置为相反方向、最终将超过 LOA、器件将锁定。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu-san

    感谢您的反馈。

    我想知道您是否可以做一个实验。

    1.使 TOF1 和参考视频在'01B'模式下对齐

    2.移除参考并等待 TOF1远离   参考视频帧的顶部

      超过1us。 它远低于默认条件的 LOA 阈值。 (~300ns)。

    3.应用参考视频并观察 TOF1和参考视频。

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita-San、

    我没有用于此器件的 EVM、目前由于新冠疫情、我的实验室访问受到限制。 查找/订购电路板可能需要1-3周的时间、然后尝试执行此操作。

    根据您所描述的内容、器件似乎按预期运行。

    您是否仍然对器件的行为感到困惑? 您还有其他问题吗?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu-san、

    感谢您的行动。

    我将等待大约三个星期。

    我应该打开这个线程、直到你获得结果、或者关闭该线程、然后  

    通过电子邮件等待您的结果?

    Mita  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu-san、

     

    我漏掉了您的问题:您的部件行为是否有问题

    还会混淆吗? 您还有其他问题吗?”。

     

    我的答案是肯定的。

     

    为了做出决策、我需要确定哪种对齐模式最适合我的视频系统

    阐明了 LMH1983在每种模式下的行为。 我可以使其清除的行为

    始终锁定漂移和始终锁定碰撞、但我不知道的精确行为

    漂移锁定 IF 模式。

     

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

     您将 LOA_WINDOW 设置为什么?

    您说的是0x11[3:2]=  

    a)。 如果我们在2^LOA 27MHz 时钟范围内、则会锁定漂移

    b)。 如果 我们超过2^LOA 27MHz 时钟、则会发生崩溃锁定

    您看到  0x11[3:2]=  

    a)。 如果我们处于2个27MHz 时钟范围内、则会锁定漂移

    b)。 如果 我们的时钟超过2个27MHz、则会发生崩溃锁定

    是这样吗?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu-san、

     

    除了以下修改之外、我使用了具有默认寄存器设置的 LMH1983。

     

    1. 将地址0x0A 更改为0x0E、从0x0F 改为启用 TFO1输出。
    2. 将地址0x1从0x34更改为0x04、以选择自动对齐。

    对齐模式保持为默认值(01 b:漂移锁定、如果是--)、

    转换方向也保持为默认值(0:慢速到快速)

    1. LOA 窗口保留为默认值010b。

     

    我观察到以下情况:

    在这种情况下、如果 TOF1前进到 Refence

    视频超过2**2的27MHz 时钟、假设为10us 或

    此外、TOF1转换为 Refence 视频。

    如果 ToF1后面有人对参考视频进行了详细介绍

    27MHz 时钟中超过2**2的时钟、假设10us 或以上、TOF1

    从 Refence 视频中滑出并将碰撞锁定至参考

    视频、当视频相位差达到两条 H 线时。

     

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    感谢您的确认。 当我发现更多信息时、我会告诉您。

    -Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita-San、

    我们将在11月的最后一周对您进行测试。 很抱歉耽误你的时间。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu-san、

    感谢您的临时状态更新。

    我可以在本月继续等待。

    我期待您的结果。

    Mita