This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:数据表中未包含的 TICS PRO 写入寄存器

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610, LMK04616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/951973/lmk04610-tics-pro-write-registers-that-are-not-in-the-datasheet

器件型号:LMK04610
主题中讨论的其他器件: LMK04616

我将 LMK04610评估板与 TICS PRO 软件配合使用。

我注意到、TICS PRO 写入了数据表寄存器映射中未描述的一些寄存器。

例如、如果我将 PLL2参考时钟组合框设置为分频器、则写入寄存器0x6D、这是正常情况;但也写入寄存器0xAF。

我在数据表中找不到这个0xAF 寄存器、似乎需要这个寄存器。

我尝试在没有这个0xAF 寄存器的情况下写入我自己的配置序列、并且我的配置启动不好。

您能帮我理解吗?

此外、我注意到、如果我单击"Read All Registers"按钮、TICS PRO 将读取所有寄存器并写入以下寄存器:0x20 0x56 0x57 0x21 0x22 0x61 0x62 0x1F。

BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR、

    0xAF 中的位0是 PLL2_RDIV_CLKEN、它启用 R 分频器多路复用器的时钟。 我不确定为什么不披露、因为使用 R 分频器是必需的。 同样、0xB0中的位0为 PLL2_NDIV_CLKEN、这将启用 N 分频器多路复用器的时钟。 同样、我不确定为什么不披露、因为使用 N 分频器是必需的。 在任何情况下、0xAF 和0xB0中的其余位都是保留的、应始终写入0。 有关0xAF 和0xB0的更多信息、请参阅 LMK04616数据表、因为 LMK04616使用相同的裸片、并且会披露这些字段。 同时、我将在下一次数据表更新时将其添加到我们的更正列表中。

    TICS Pro 似乎在回读期间写入分频器寄存器、这在回读期间不是必需的或不建议的。 我正在检查软件的根本原因。 在读回所有寄存器时、您是否曾观察到写入的值与读取的值不同? 如果回读导致使用不同的数据覆盖值、我们将优先为下一版本更正此错误。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您提供详细的信息。 确实是有道理的。

    我有另一个问题。

    我使用了频率规划器工具和 PLL2环路滤波器工具、以便为我的应用找到合适的 PLL2配置。 这些工具为我提供5824MHz 的有效 VCO 频率。 我将此配置发送到 LMK04610 EVM 板、它正常工作。 我得到了正确的输出频率。 但查看数据表第11页、PLL2 VCO 调谐范围似乎介于5870MHz 和6175MHz 之间。 您知道为什么该工具建议我的 VCO 频率低于指定的频率吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记回答你的第二点。 今天、我将检查回读是否会导致写入 值与读取值不同。

    此致、
    Nicolas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    起初、我们计划将 VCO 范围设置为5800MHz 至6200MHz、但在开发过程中遇到了一些 VCO 居中问题、导致一些器件无法支持整个 PVT 的全频率范围。 某些器件可能能够在室温下以5824MHz 的 VCO 运行、但在温度范围内和器件之间可能会出现问题。

    TICS Pro 似乎仍在使用旧的 VCO 范围。 我将确保在下一版本的 TICS Pro 中更新此内容。

    请告诉我您在回读方面的发现。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢你的答复。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我们一周内没有收到您的意见、因此我必须假设您的问题现在已经得到解决。 我将在回读期间将该写入标记为需要调查的内容、以便将来进行潜在的错误修复。 如果您需要其他问题的支持、请随时打开另一个主题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    由于冠状病毒的流行和我国的锁定,我无法进行进一步的测试。

    是的、我的问题得到了解决、谢谢。

    此致、