主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 USB2ANY-UWIRE、 LMK04033
我们已将两个 USB2Any 转换器盒退出工作连接到 LMK04033BEVAL。 连接使用的是微型线接口, 它们似乎不适用于通信链路的 LMK4033侧。
在测试过程中、我们没有看到 GND 或其他电压短路、因此我们不确定要测试的其他电压。 是否有任何建议的步骤可帮助我们进行调试?
谢谢、
Nick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们已将两个 USB2Any 转换器盒退出工作连接到 LMK04033BEVAL。 连接使用的是微型线接口, 它们似乎不适用于通信链路的 LMK4033侧。
在测试过程中、我们没有看到 GND 或其他电压短路、因此我们不确定要测试的其他电压。 是否有任何建议的步骤可帮助我们进行调试?
谢谢、
Nick
Nicholas、您好!
首先、您说您使用的是微线接口。 要说明的是、这是否意味着您使用的是 USB2ANY-uWIRE 桥接适配器? 或者您是否直接将 USB2ANY 连接到 EVM uWIRE 接头? uWIRE 和 USB2ANY 具有不同的引脚排列、因此除非您使用 USB2ANY-uWIRE 桥接适配器并正确设置电路板上的跳线以匹配所需的 LMK04033配置、否则可能会将 USB2ANY 接地引脚等引脚路由到错误的位置、这可能会损坏 USB2ANY。
您是否知道 USB2ANY 是否仍然正常工作? 您可以通过尝试在 USB2ANY 与 EVM 断开连接的情况下进行某些寄存器写入来检查引脚上是否有活动信号。
作为参考、您将 LMK04033用于什么用途? LMK04033是我们较旧的 PLL 之一、因此除了传统支持外、我们今天看不到太多。
此致、
您好、Nick、
最新的文档是什么? 您指的是什么? 我想确保您的设置与上图相匹配。
您是否在查看 SNAU045B 最后一页上的适配器板表?
您能否确认适配器板的设置如上图所示?
[引用用户="Nicholas Carley"]
您会看到我的箱子一直在通信。 交易是因为没有明显的理由而停止。 在与芯片通信时它们已死机、之后它们仍与主机计算机程序通信。
[/报价]
因此、一旦他们停止通信、您就无法让他们恢复工作了? 重启器件电源、USB2ANY 无法正常工作? 您是否确定问题是 USB2ANY 还是 EVM? 例如、USB2ANY 可与其他器件配合使用、EVM 可与其他 USB2ANY 搭配使用?
是否有机会对 EVM 进行了任何修改?
当您从 uWire 板探测信号时、它们是否看起来合理?
谢谢、
Vibhu
Nicholas 您好、
您之前说 USB2ANY 正常工作、现在您看到 USB2ANY 没有任何输出信号。 如果是这种情况、听起来好像 USB2ANY 是油炸的。
uWire 适配器以前是否配置为不同的配置而不再工作?
与我之前的回答相同的问题。
您是否确定问题是 USB2ANY 还是 EVM? 例如 、USB2ANY 可与其他器件配合使用、EVM 可与其他 USB2ANY 搭配使用?
可以肯定地说、USB2ANY 在配备/不配备 uWire 适配器的情况下也不能与其他 EVM 配合使用吗?
您能否检查 uWire 接头是否组装了15k-27k 分压器? 您可能需要使用万用表检查这些值、以确定它们是否是正确的值。 这些分压器专为5V 微控制器而设计、因此在这种情况下、GND 电阻器需要进行 DNP 处理、而串联电阻器需要替换为短路电阻器。
谢谢、
Vibhu