This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:2个 LMX2594锁频输出

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04828, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/951582/lmx2594-2-lmx2594-frequency-locked-output

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMK04828LMX2820

大家好、我使用的2个 LMX 来自相同的50MHz 信号。 一个 LMX2594输出为2.5GHz ADC 的采样时钟供源。 另一个 LMX2594为1.25GHz 的 LMK04828时钟供源。 LMK04828会生成

  1. 用于 FPGA 和 ADC 的 SYSREF。
  2. 用于 FPGA 和 FPGA 串行器/解串器 REFCLK 等各种 JESD 器件的 REFCLK。

如何确保两个不同 LMX2594的输出被锁频? 请帮助。  

我使用 TICS Pro 工具为 LMX2594生成 hex 文件。

所附为 LMX2594电路板的原理图。

谢谢、Abhijite2e.ti.com/.../HSC1389_5F00_REV1P0_2D00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit、您好!

    我在这里有点困惑。 根据您的说明、一个 LMX2594输出2.5 GHz、另一个输出1.25 GHz。 您在问我如何锁频两个不同的频率?

    如果两个 LMX2594器件输出的频率相同、则它们之间可能存在确定性延迟。 请参阅数据表的"7.3.10相位同步"部分。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    问题是:当我将 LMX 1的输出用于 sysref、FPGA 时钟和 LMX2用于 ADC 参考时钟生成时、ADC 和 FPGA 之间的 JESD 无法实现同步。  

    当我从 HSX 等外部信号源提供时钟时、JESD 会实现同步。

    我怀疑两个 LMX 的输出不会跟踪彼此的频率变化。

    我希望两个 LMX2594输出都跟踪输出频率的变化(如果有)。

    谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit、您好!

    我有了您的原理图、但可能有一个带频率的方框图会有所帮助。 请分享。

    在您的初始帖子中、您说 SYSREF 来自 LMK 器件、但事实并非如此?

    两个 LMX 器件的输出不会跟踪彼此的频率变化。 我不知道您为什么会这样期望。 如果两个 LMX 器件输出相同的频率、则有一种方法可以同步它们以实现确定性相位。

    "我希望两  个 LMX2594输出都跟踪输出频率的变化(如果有)。"

    我不理解这种说法、请您详细说明一下吗?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "我希望两  个 LMX2594输出都跟踪输出频率的变化(如果有)。"

    我的意思是、如果一个 LMX2594输出频率增加、另一个应以相同的比率增加、反之亦然。

    请参阅我的电子邮件以获取方框图。

    谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit、您好!

    这两个单独的 LMX2594器件需要单独进行编程。 例如、假设两个 LMX2594都已编程为10GHz VCO。 在一个 LMX2594上、您使用通道分频器4获得2.5GHz;在另一个 LMX2594上、您使用通道分频器8获得1.25GHz。

    现在、假设第一个 LMX2594的输出频率从2.5GHz 增加到2.6GHz、这意味着您需要重新编写 PLL 寄存器以获得10.4GHz 的 VCO 频率。 第二个 LMX2594仍将具有10GHz VCO 和1.25GHz 输出、直到第二个器件也重新配置为10.4GHz VCO。

    这里的一个选项是切换到 LMX2820。 该器件具有来自同一 VCO 的两个输出、但与 LMX2594不同、该器件具有单独的通道分频器。 因此、您可以在一个输出上使用4分频、在另一个输出上使用8分频。 要更改频率并使2.5GHz 和1.25GHz 频率以相同的比例变化、您现在只需将一个器件编程到不同的 VCO 频率即可。

    我不明白为什么您认为两个 LMX2594上的输出将在没有任何外部干预/重新配置寄存器的情况下进行跟踪。 请告诉我您对此有何看法。 还要感谢您发送方框图!

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vibhu、您能不能向我发送适用于 frequencies.in 的两个 LMX 组件的十六进制寄存器文件方框图。   

    我正在使用 TICS Pro 生成文件、但我需要一个黄金文件作为参考。 我在实验室中没有 EVM。

    谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit、您好!

    您可以在工具栏中选择"Default configuration"(默认配置)、以便从已知良好的配置开始。

    我不确定您决定是要使用两种不同的器件输出频率、还是要以相同的输出频率同步它们。

    如果您不打算使用 SYNC、请执行以下操作:

    1. 从默认配置开始
    2. 在 Fosc 中输入您的输入频率50MHz
    3. 在 RFoutA 中输入您的输出频率
    4. 设置 PFD_DLY_SEL = 3

    提示:当您将鼠标悬停在黄色/红色突出显示框上时、该工具将告诉您错误或如何更正。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    当我将两个 LMX 的输出配置为1.25GHz 时、它的占空比为65-70%。 对于配置为2.5GHz 的同一组输出、占空比似乎为42%。

    此外、1.25GHz 波形看起来不像2.5GHz 波形那样清晰。 如何改进它?

    请参阅随附的文件。   谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit、您好!

    您能否确认您的设备已锁定? 最简单的方法是关闭 MUXout_SW (请参阅 EVM 原理图)引脚2和3、以便连接 LED。

    当器件锁定时、LED 将亮起。

    更改频率后、始终切换 FCAL_EN 以锁定 VCO。 这可能不需要、因为您将对不同的通道分频器使用相同的 VCO 频率(10GHz)。

    通道分频器值越高、波形越看起来像削波正弦波。 因此、这种行为在某种程度上是预期的、但您的波形看起来不是最干净的。

    如果您要测量这些单端输出、请确保使用50 Ω 终端端接未使用的输出引脚。

    请告诉我、这些建议中是否有任何一项会清除波形。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    最简单的方法是关闭 MUXout_SW (请参阅 EVM 原理图)引脚2和3、以便连接 LED。--我在  R110[10:9]中检查了 Rb_LD_VTune。 配置 LMX 后、这两个位中会有10个位。

    当器件锁定时、LED 将亮起。--我使用的板没有 LED。

    更改频率后、始终切换 FCAL_EN 以锁定 VCO。 可能不需要这种方法,因为您将使用相同的 VCO 频率(10GHz)和不同的通道分频器。--在 LMX SPI 寄存器的每次配置写入后使该位为0然后为1。

    通道分频器值越高、波形越看起来像削波正弦波。 所以这种行为是可以预料的,但是你的波形看起来不是最干净的。--在改变 PLL 分频器之后,我能够得到50%的占空比。 现在、我使用的是625MHZ 而不是1.25GHz。 请参见随附的波形。

    如果要测量这些单端输出,请确保使用50欧姆端接来端接未使用的输出引脚。--是的。

    请告诉我这些建议中是否有任何一项会清除波形。--现在波形看起来很干净。 感谢您的支持。

    谢谢、Abhijit