This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS503-Q1:CDCS503:建议使用+/-2%扩展频谱支持200MHz 的器件?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCS503-Q1, CDCE913-Q1, CDCE6214-Q1, CDCE913, CDCE6214, CDCEL913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/952462/cdcs503-q1-cdcs503-device-recommendation-to-support-200mhz-with--2-spread-spectrum

器件型号:CDCS503-Q1
主题中讨论的其他器件: CDCE913-Q1CDCE6214-Q1CDCE913CDCE6214CDCEL913

您好、Sirs、

您是否会提供与 CDCS503-Q1类似但支持100MHz、150MHz、200MHz 以及+/-2%展频的推荐器件?

谢谢、此致、

陈耀恩
2020年10月30日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我认为我们没有任何与该器件类似的缓冲器器件。

    您是否愿意考虑使用时钟发生器?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vibhu、

    感谢您的关注。 我们是否有一个时钟发生器可以满足此要求?

    感谢您、此致、

    陈耀恩
    2020年10月31日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    假设您正在寻找-Q1级器件来替换器件、请查看 CDCE6214-Q1和 CDCE913-Q1。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi 您好、

    非常感谢。 我的客户不需要 CDCE6214和 CDCE913的功能。 我们是否有单通道简单时钟发生器来支持具有扩频功能的200MHz?

    汽车级并非强制性要求。

    谢谢、此致、

    陈耀恩

    2020年2月11日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    单输出时钟发生器非常罕见、通常时钟发生器具有多个输出。

    在本例中、我认为 CDCE913或 CDCEL913是最佳选择、因为它们的价格非常低且易于使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Noel...Wayne Chen