This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL913:CDCEL913时钟配置

Guru**** 2541660 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCEL913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/952726/cdcel913-cdcel913-clock-configuration

器件型号:CDCEL913

专家您好!

我对 CDCEL913有如下问题。
你会回答吗?

  1. 数据表中说、建议的晶体输入频率高达32MHz。 但 VCXO 没有频率范围。 这是否意味着我可以为此器件使用更高频率的 VCXO (例如72MHz)?
  2.  我想从72MHz 输入生成 Y1=72MHz、Y2=12MHz 的时钟。 此时、Y1和 Y2相位是否同步?
  3. 在配置 I2C 时、是否有任何方法可以将72MHz 的输出配置为12MHz?


我很期待收到您的回复。


谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    VCXO 具有与晶体相同的频率范围(8MHz 至32MHz)。

    2.首先,如果要提供72MHz 的输入,请确保选择 LVCMOS 输入模式。 其次、Y1和 Y2将不会进行相位同步、因为使 Y2 = 12MHz 的输出分频会将相位从 Y1 = 72MHz 的相位更改为 Y1的相位。  

    不可以、必须将 I2C 配置为具有12MHz 的输出。 默认分频器值均为1、必须更改为6、将输出频率配置为12MHz。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、

    感谢您的解释。

    我有问题要你回答。
    问题1的答案是、无论时钟源如何、该器件的建议输入时钟范围均为32MHz。
    但问题2的答案似乎是该器件支持72MHz。
    您能否保证使用72MHz 时钟源进行正常操作?

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    如果输入处于 VCXO 配置中、则频率可高达32MHz。 VCXO 频率取决于晶体频率。

    如果输入处于 LVCMOS 配置中、则频率可高达160MHz。

    因此、如果 LVCMOS 配置被用于输入、一个72MHz 的输入是可能的。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、

    感谢您的善意解释。

    我知道我们必须将该器件与"LVCMOS" 72MHz 时钟源配合使用、以实现所需的输出。


    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi