This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:抖动与温度间的关系

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADS42JB69, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/950749/lmk04832-jitter-vs-temperature

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:LMK04828ADS42JB69

尊敬的技术支持团队:

您是否有关于抖动与 温度的数据?

我担心温度升高时抖动会增加。

我正在研究将 LMK04828与 ADS42JB69搭配使用。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    您使用的是 LMK04832还是 LMK04828?

    在整个温度范围内、对于相同的输出频率、抖动不会显著增加。 如果您可以为我们提供特定的用例或相关频率、我们可能能够检查并查看我们是否有与您共享的温度范围内的任何相关数据。

    谢谢、

    Vibhu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    感谢你的答复。

    抱歉、我的拼写错误。 我将使用具有  ADS42JB69的 LMK04832。

     ADS42JB69 需要250MHz 和156.25MHz、例如 以下 pdf。

    您是否有 LMK04832的任何数据(温度与抖动间的关系)?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    遗憾的是、我们未收集与您所查看的频率完全匹配的数据。 我可以告诉您、在整个温度范围内、在-40C 至85C 时、我们从室温收集到了~15fs 的+/-。

    希望这对您有所帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    >我可以告诉您,在-40°C 至85°C 的温度范围内,我们从室温收集到了~15fs 的温度系数。

    这是否意味着 RMS 抖动? 例如,67fs + 15fs = 82fs RMS。

    此致、

    TTD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    我能够使用245.76MHz 的频率找到更清晰的数据。 此数据显示了+/-10%的抖动响应。 遗憾的是、我们无法100%确定您的 VCXO、PLL 环路带宽等的使用配置与我们测试仪上的配置相似。

    简而言之、单个 LMK04832器件的最精确抖动应比数据表中所示的值高+/- 10%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    希望这对我有所帮助、我将关闭此主题。 如果需要其他帮助、请随时打开另一个。