This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD2102:串扰

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/952394/cdclvd2102-cross-talk

器件型号:CDCLVD2102

你好  

您是否有关于器件 CDCLVD2102的通道到通道串扰的信息?

  ΔV 线的 ΔT 是什么:5 μ V/μ s 输入边沿速率最小值0.75V/ns

如果输入信号上升时间高于最小值(上升时间较慢)、缓冲器是否会检测到输入信号极性变化?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕组之间的串扰没有任何数据。 通常、如果要分布的两个频率之间的差值小于20MHz、则应使用两个独立的缓冲器。

    这意味着输入端的最小压摆率应高于0.75V/ns。

    快速输入边沿(短暂上升时间)不会导致任何问题、但慢速输入边沿可能会导致问题。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我分享有关我的应用的更多详细信息。 我打算将该缓冲器用作 LVPECL 输入和 LVDS 输出之间的电平转换器。 信号是低频选通、类似于 SYSREF。  

    我的问题是、当一个时钟输入被切换时、为了防止误读、另一个输出可能会在 FPGA 输入中产生错误读数、这可能被识别为逻辑"1"。 因此、只要串扰寄生信号低于 FPGA 中的 VIH 低阈值、就不会出现任何问题。  

    请参阅随附的图纸:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您一次只启用了一个 CDCLVD2102输入、我不会认为这是一个问题、尤其是在 FPGA VIH 和 VIL 具有良好限制的情况下。

    如果 同时启用两个输入、则可能会在相位噪声上看到串扰杂散、但输出频率将与输入频率匹配。

    谢谢、

    Vibhu